This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4410EVM:PROG_OUT &SDOUT 不工作-使用 EVM GUI 进行配置

Guru**** 2609085 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4410, AFE4410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666146/afe4410evm-prog_out-sdout-are-not-working---configured-using-evm-gui

器件型号:AFE4410EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4410

您好!

使用 AFE4410。 无论使用 AFE4410EVM GUI 进行何种配置、PROG_OUT1和 SDOUT 都不会作为 INT 触发。

我做了以下工作:

(1)验证信号的 TP:TP13 = PROG_OUT1、TP7 = SDOUT

(2)在 AFE4410EVM GUI 中、在 Gobal 设置下、我启用了两个复选标记:EN_PROG_OUT1 (MUx2的 INT_OUT1)和 EN_SDOUT_INT (MUx3的 INT_OUT2)

(3)在时序控制下:在右下角、我尝试了两个信号选通的开始/结束选项。 我还尝试使用 PD2/PD3启用。

(4)我已经尝试过多个 AFE4410EVM、并且获得了相同的结果、这是错误/错误的操作。 这可能是我做错的事情、但似乎我做的是正确的事情。

我看到的内容:

-当我更改定时或复选标记设置时,我会看到两个信号的选通脉冲,但它会出现一次并消失。

-对于 PROG_OUT1:我看到一个奇怪的时钟(看起来很丑),周期为18nsec。  

有人有什么想法吗?

谢谢、

-Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI、

    我真的需要回复。 我已联系过 FAE、总部的其他联系人、尚未收到任何回复、我被阻止。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您能否在探测 PROG_OUT1和 SDOUT 之前移除 R70和 R47。
    此外、对于 SDOUT、您必须将 EVM 置于 I2C 模式。

    此致、
    Prabin