This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:Voxel Viewer 软件问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666615/opt8241-cdk-evm-voxel-viewer-software-question

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

大家好、

客户对 Voxel Viewer 软件有一些问题。  

客户导出 PCD 文件。 导出文件是 bin 文件或 dat 文件。  

他希望了解如何使用 Matlab 打开 bin 文件或 dat 文件。 您会提供一些建议吗?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    bin 文件具有 PHASE/幅度/环境/标志数据、并存储为无符号整数-相位和幅度各为16位、标志和环境各为8位。 对于深度和距离、数据类型为32位浮点型。  

    所有数据按行优先的方式逐一捆绑。 因此、需要正确读取文件(作为具有正确数据类型的数组)、然后该数组需要重新调整为(帧计数、cols、rows)。 这将在 Matlab 中显示图像。