您好!
需要您的支持来更好地解决问题。
我们使用 HDC2010、使用时间超过一年、但在2-3个月之前首次读取错误值。
您可以在下面附加的图片中看到它。
我检查了 i2c 通信、它是稳定的。 速度为90kHz、电压也不错。
我想问您我的解决方案是否好?
我决定降低器件工作条件、因此如果温度高于或等于0摄氏度、低于或等于60摄氏度、则接受有效温度。
如果我的软件检测到无效温度、则执行 HDC2010软件复位(将0x80写入寄存器。 0x0E)。
您对我的问题解决方案有何看法?
此致、
Martin Peevski