This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:有关距离 CFAR 和多普勒 CFAR 列表合并的问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1186426/awr2944-question-about-the-range-cfar-and-doppler-cfar-list-merge

器件型号:AWR2944

大家好、

在文件 C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_03\mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_03\ti\datapath\DPC\objectdetection\objdutthwaDDma\src\objectdetection.c 中

函数 DPC_ObjDET_estateXYZ

我们有以下代码,您能不能更详细地解释一下为什么这样做 “从累积分布中减去两个连续元素”?

谢谢。

DopIdx = detObjList[objIdx].dopIdx;
if (dopIdx > 0){
/*通过获取 Range CFAR 列表中子站的对象数
*从累积分布中减去两个连续元素*/
valSubBinObj = rangeCfarObjPerDopList[dopIdx]- rangeCfarObjPerDopList[dopIdx - 1];
cfarListStartIdx = rangeCfarObjPerDopList[dopIdx - 1];

否则{
/*对于第0个子纸槽,请勿执行减影*/
valSubBinObj = rangeCfarObjPerDopList[dopIdx];
cfarListStartIdx = 0;

/*如果子箱在范围 CFAR 列表中有有效的对象,请检查是否
也可以使用当前正在查看的*对象(来自多普勒 CFAR 列表)
列表中的*。 cfarListStartIdx 告诉我们从何处开始搜索中的
*范围 CFAR 列表和 valSubBinObj 告诉我们要搜索多少个元素。
*这可以节省计算时间。 *
if (valSubBinObj){
isValidObj = isObjInRangeAndDopplerList (detObjList[objIdx].rangeIdx、
detObjList[objIdx].dopIdx、
(RangeCfarListObj *)&subFrmObj->dpuCfg.rangeCfarCfg.res.rangeCfarList[cfarListStartIdx]、
ValSubBinObj);
if (isValidObj < 0){
RetVal = DPC_OBJECTDETECTION_RANGE_PLOPULL_NO_MATCH;
转到出口;

此致、

Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    在代码部分中,RangeCfar 列表正与 dopplerCfar 列表合并。 valSubBinObj 表示在将 dopplerCfar 列表与 rangeCfar 列表进行比较时,必须执行合并检查的对象数。 累积差异检查将消除多普勒行之间相邻的特定数量的非重叠点、搜索和合并算法(isObjInRangeAndDopplerList) 不必查看这些点以节省计算时间。

    此致、

    高斯基