This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:在使用去耦时间 MOSFET 时是否需要使用阻尼电阻器?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1187724/pga460-q1-is-it-necessary-to-use-damping-resistor-when-using-decouple-time-mosfet

器件型号:PGA460-Q1

我在 TI 的注释中看到、阻尼电阻有助于单静态配置减少振铃衰减、从而减少盲点。 但在使用去耦时间 MOSFET 时、是否也建议使用调优电容器和转储电阻器并不清楚。 我猜可能是这样、但最好能提到。 使用时间去耦 MOSFET 时、有几个 PGA 电路的原理图示例、但它们没有提到阻尼电阻器的存在。 您能不能就此分享您的想法?

此致、

Gabriel Onzi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您在传感论坛上发帖! 关于去耦 MOSFET 和调优组件、通常我们建议先尝试查看是否可以先使用无源组件实现理想的衰减时间。  因此、阻尼电阻器以及运行变压器驱动实现时、还包括调谐电容器。 如果包含这些组件不能帮助您实现设计中所需的盲区、那么现在应该了解去耦 FET 了。

    在大多数情况下、我们发现无源器件足以产生客户所需的结果、并且他们能够通过不购买额外的 FET 或执行将其添加到其设计中的其他步骤来节省一些资金。

    我希望这对我有所帮助、如果还有其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Isaac