This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC-HALL-HMI-EVM:无法与 GUI 建立通信

Guru**** 2542560 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC-HALL-HMI-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1186551/ldc-hall-hmi-evm-not-able-to-establish-communication-with-gui

器件型号:LDC-HALL-HMI-EVM

我更新了驱动程序、尝试了不同的 USB 端口、使用了不同的电缆、多次查看了 COM 端口、甚至尝试了不同的计算机。 我似乎无法通过这样的错误:  

找到未知 EVM!
GUI 无法通过连接的 LDC-HALL-HMI-EVM 子卡检测 SCB/PAMB 控制器。

请检查是否已连接相应的 EVM、或从 https://dev.ti.com/gallery/找到正确的 EVM GUI

如果连接了 LDC-HALL-HMI-EVM,则可以尝试通过选择“Options > Serial Port…”来连接它。 从菜单栏中选择。
有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否处于操作模式3或4 (按钮 LED 将持续亮起一半)? 连接到 GUI 需要器件处于这些模式之一、以便 SCB 和器件信息正确地传递到 GUI。 模式1和2专为独立运行而设计、因此它们不支持与 GUI 的通信。  

    如果不是这样、您可能必须先将 SCB 置于 DFU 模式、然后再使用最新固件对其进行刷写。 有关说明、请参阅 EVM 用户指南的第2.4节:

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、

    电路板处于错误模式。 用户指南告诉我们、我们应按下旋钮以切换模式、但当我这么做时、EVM 中不会发生任何情况。 我还缺少其他东西吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    第一种工作模式是否按预期工作? (按下按钮时、只有一个 LED 亮起)。

    此外、如果您旋转转盘、右上角的角度 LED 是否正确更新?  

    如果两者都正常工作、则可能有一些因素阻止转盘完全按下。 您可能需要取下转盘、确保没有任何东西阻挡组件并阻止按钮完全按下。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、LED 不响应任何命令。 我只看到3个 LED 亮起、如下图所示:

    我取下了第二个盖子、但未发现按钮和磁体有任何问题。 我也尝试了单独的磁体、但没有观察到任何不同的行为。 在大多数情况下、电路板没有响应。 接下来、我将使用示波器探测信号。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这似乎仍然是一个软件问题。 电路板上的器件只有在从 SCB 获取配置后才会响应。 当 SCB 固件 通电时、这种情况始终发生在其启动时。 我会尝试将 SCB 置于 DFU 模式、并让 GUI 重新刷写固件。  

    此致、  

    Justin