This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:SPISTE 保持高电平

Guru**** 2609515 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666414/afe4490-spiste-stays-high

器件型号:AFE4490

大家好、

我将使用这个连接  到 Raspberry PI 的原型板 www.protocentral.com/.../1112-protocentral-afe4490-pulse-oximeter-breakout-board-kit-642078949425.html。

有时、我无法解释为什么即使我正确初始化 SPI 外设、SPISTE 引脚也会保持高电平。

我甚至尝试通过清除 GPIO 而不产生任何结果来强制 SPISTE 为低电平。

AFE4490是否有理由保持 SPISTE 为高电平? 可能是一些阻止引脚设置为低电平的诊断问题?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aurelio、

    SPISTE 信号是 AFE4490的输入信号、AFE 不控制 SPISTE 信号电平。
    您是否已检查复位、AFE_PDN 信号的状态?
    您是否还尝试在硬件(U1引脚15)上从外部驱动 ARD_CS0上的逻辑低电平信号、并检查 SPI_CS0是否变为低电平?