This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AWR1642:如何将 CLI 配置与 CAN 配合使用?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666216/rtos-awr1642-how-can-i-use-cli-configuration-with-can

器件型号:AWR1642

工具/软件:TI-RTOS

在 cli.c 中、它使用  带有 UART 的 CLI 配置。

我想将 命令行界面从 UART 更改为 CAN。

如何将 CLI 与 CAN 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    毫米波 SDK 演示不支持 CAN、因为 AWR1642BOOST 不支持该接口。

    谢谢你
    Cesar