This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:如何连续生成恒定单音调?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666132/awr1243boost-how-to-generate-constant-single-tone-continuously

器件型号:AWR1243BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243

大家好、

目前、我需要演示多个汽车雷达之间的干扰。

现在、我有两个 AWR1243BOOST。

其中一个设置为使用 Visual Studio 和 Matab 引擎传输线性调频脉冲并执行距离多普勒。

操作如下:VS 控制 AWR1243传输1帧 CPI (具有128个 PRI)、然后控制 TSW1400将数据传输到 PC 并存储在.bin 文件中、然后调用 Matlab 引擎执行距离多普勒处理。

由于这个处理链、一次运行需要将近2秒。 时序如下所示。

现在、我要将另一个 AWR1243BOOST 设置为生成恒定单音、如下所示。  

我的问题很简单、如何使用 AWR1243BOOST 连续生成恒定单音?

在我的情况下、单音调的频率可以是77.1GHz。

我尝试按如下方式进行配置。 但我不确定它是否正确。

此致、

Feng