This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:实现更大的流速范围

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/665817/tdc1000-tdc7200evm-achieve-larger-range-of-flowrates

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

为了实现更大的流速范围、最好使用不同的 TDC1000和7200配置来测量上游和下游的 ToF (对下游使用短 ToF)。 我已经看到、这可以通过代码实现、但在 GUI 中找不到此选项。 如果代码不是实现最佳流速范围的唯一方法、它是否在 GUI 中可用?

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prudhvi、

    GUI 中没有用于更改上游和下游测量之间配置的选项。 这是完全可能的、但必须在与 TDC 器件通信的微控制器代码中单独完成。 在向 TDC1000发送第二个触发信号之前、必须完成新配置、以开始对相反方向进行测量。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的即时帮助。 您还认为这是否有助于实现更大的流速范围?

    此致、
    Prudhvi Sagar。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prudhvi、

    如果上游测量和下游测量之间的 Δ TOF 非常高、则可能需要使用我在上面所述的方案、以实现更大的流速范围。 但是、如果是这种情况、我首先建议尽可能将换能器移近在一起、以便 Δ ToF 的范围保持较小。

    此致、