This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:对于停止传感器、应重新启动雷达

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1443, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/665825/awr1642boost-for-stopping-sensor-the-radar-should-be-restarted

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642AWR1443IWR1443

您好!  

在使用 Qt GUI 的 AWR1642上新发布的生命体征演示会导致传感器停止出现问题。 实际上、每次我尝试停止 GUI 下推时、传感器都不会停止(板上的黄色 LED 仍然亮起)。 这让人沮丧的是、如果要停止它、我应该对器件进行下电上电。 可以帮助我修复它、还是要更新代码?  

此致、  

莫斯塔法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈。

    "STOP"按钮不用于停止传感器。 它旨在停止处理传感器数据。

    如前所述、为了完全停止传感器、需要为电路板断电

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 AWR1443的"停止按钮"用于停止雷达! 实际上、有一个用于停止雷达的 CLI 命令、那么为什么代码不发送这样的命令来停止雷达? 为什么我应该在 AWR1442不需要时每次重新启动该雷达?

    每次停止 GUI 后对雷达进行电源循环并不方便、而且不合理。 这意味着每次按下停止按钮时、我都无法再次启动 GUI。

    最棒的

    莫斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已检查 IWR1443上的"停止按钮"、您答对了。

    在 AWR1642上、这是一个错误。

    将报告它、以便在下一个版本中修复它。

    很抱歉造成混淆

    您能告诉我们您计划如何使用此演示吗? 您是否计划进行任何更新?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。 我希望新版本很快就会推出。

    实际上、我将此演示用作我的研究的一部分。 为此、我认为必须更新该计划。

    此致、
    莫斯塔法
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们还希望不久将其发布

    谢谢你
    Cesar