This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:我能否在不对 CFAR 进行后期处理的情况下仅通过发送配置来获取 FFT2D 数据?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/663433/awr1642boost-can-i-take-fft2d-data-only-without-post-processing-of-cfar-and-all-by-just-sending-configuration

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!

我需要来自 AWR1642的 FFT2D 数据、通过 UART、我正在使用 MMW 演示代码、是否有任何方法可以避免 CFAR 等后期处理?  

谢谢、

Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    无法仅通过发送配置来支持此用例。

    您需要传输的数据大小是多少?

    如果缓冲区太大、即使通过修改代码也可能无法实现。

    您可能需要使用数据采集卡捕获原始数据。

    第二季度、TI 将推出新的数据采集卡

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、
    目前、在 MMW 代码中、我们能够获得后处理(CFAR、距离单元等) 数据连续地运行,我不想进行后处理,我只需要2D FFT 数据,如果我连续获得后处理数据,就意味着我不需要担心缓冲区,对吧? 我可以采用与 MMW 代码相同的方式进行编码、只有在2D FFT 之后消除了后处理。

    谢谢、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这应该是可能的

    您需要传输多少数据才能传输每帧?

    我认为 UART 通信可能是一个限制

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    默认情况下、通过 UART 发送的演示代码为每个数据包32字节。

    谢谢你
    Vinayak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果它的数据量与毫米波 SDK 演示相同、则可以使用

    谢谢你
    Cesar