This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114:线圈设计问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2114EVM, LDC2114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/665549/ldc2114-issues-with-coil-design

器件型号:LDC2114

我有一个10mmx8mm 的线圈、自然通风电感约为2.6uH、电阻为~2欧姆。 如果我使用其47p 电容器连接到 LDC2114EVM 板、我可以在检测到铝 CAN 时获得合理的结果。  线圈以14MHz 的频率振荡。 但在运行计算时、该设置会导致 Q 为118、Rp 为28k、远超出数据表规格。

如果我采用完全相同的线圈,并以377pF 共振,它会在6.6MHz 时振荡,Q 为31,Rp 为2k -但它不能用作传感器!  数据流显示的稳定输出接近零(+/- 1个计数)、即使我可以看到、当我使铝接近线圈时、振荡频率会上升。

有人能解释这种行为吗?

注意:此芯片上的通道1看起来根本不起作用(无振荡)-是否有损坏的芯片导致线圈问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    与采样窗口相关的一些寄存器设置很可能是错误的。 对于6.6MHz 传感器频率、为了实现1ms 的采样窗口、您需要设置 LCDIV = 1、SENCYCn = 25和 CNTSCn = 0。

    您的通道1是否已关闭? 您能否仔细检查 EN1寄存器以确保其已启用?

    最棒的
    Jiashow
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至于我可以告诉所有通道都已打开-这是传感器 GUI 的配置页面中显示的内容。

    电感测量到底是如何完成的? 是否要根据来自传感器的固定振荡周期数设置门控信号、并使用该信号来门控内部振荡器和计数器以执行转换? 那么栅极信号时间会随电感而变化?  这有助于在调整所有这些寄存器时理解工作原理。

    我们是否应该瞄准1ms、即使文档说最多8ms 也是可以的?

    Paul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我们根据 LC 振荡电路的振荡频率测量了电感。 当导电目标向 LC 振荡电路移动时、电感器会产生磁场、从而在目标表面上产生涡流。 涡流产生自己的磁场、与电感器磁场相反、从而降低电感。  

    要正确设置 LCDIV、SENCYCn 和 CNTSCn 寄存 器、您可以参阅 LDC2114数据表中第8.1.6节的公式和图表。

    通常、我们建议使用~1ms 的采样窗口、因为较高的采样窗口只会非常轻微地导致更佳的 SNR。

    最棒的

    Jiashow