请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的 Sirs
我想做一些可能不可能的事情。
我想测量金属的厚度、20-50mm。
超声波传感器很容易做到这一点、但据我所知、压电元件很脆弱、我的设备将承受高 G 力、冲击、因此我正在研究涡流测量。
我对测量金属距离不感兴趣。 我的传感器将位于金属内部、我想测量金属到表面的厚度(磨损传感器)。
如果距离20-50mm 是完全不可能的、那么我就可以通过检测到我们已经达到20mm 来实现稳定。
为了使事情更加复杂、电路由一个小型电池供电、并且线圈必须很小。
这是完全可能的吗?
谢谢
/Dan