请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-GASEVM
早上好、
我使用 TDC1000-GASEVM 来评估两个220kHz 换能器之间的距离。
我已经阅读了用户指南、但如果我将示波器连接到起始引脚、则信号为零。
即使我测量 TX1上的信号、它也是零。
有人可以帮帮我吗?
这些是设置:
这些是连接:
谢谢你。
路易吉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TDC1000-GASEVM
早上好、
我使用 TDC1000-GASEVM 来评估两个220kHz 换能器之间的距离。
我已经阅读了用户指南、但如果我将示波器连接到起始引脚、则信号为零。
即使我测量 TX1上的信号、它也是零。
有人可以帮帮我吗?
这些是设置:
这些是连接:
谢谢你。
路易吉