请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1010 主题中讨论的其他器件: TCA9406、 P82B715
尊敬的先生:
我们将 HDC1010 与 MCU 的 I2C 接口配合使用。
1) 1) HDC1010的 I2C 通信可以正常工作的 I2C 总线最大长度是多少?
2)如果我们需要将范围扩展到20-30米,我们是否应该使用 I2C 总线扩展器(P82B715)? 或者我们应该使用 I2C 总线电压电平转换器(TCA9406)吗? 还是其他更好的选择? 请提供建议。 谢谢你。
BR、
CCφ