This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM335:LM335Z/NOPB 产品寿命

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/665987/lm335-lm335z-nopb-product-longevity

器件型号:LM335

您好!

您能不能更详细地介绍一下温度传感器参考文献:LM335Z/NOPB。

谢谢、

此致。

JACQUIN 先生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacquin、

     产品状态可在 产品文件夹中找到。  它处于活动状态。

    故障前的平均时间为~10.7年、可信度为60%。  请查看 DPPM/FIT/MTBF 估算器:

    开尔文