This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-GASEVM:如何连接 TX 和 RX

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/665621/tdc1000-gasevm-how-to-connect-tx-and-rx

器件型号:TDC1000-GASEVM

早上好、
我最近购买了 TDC1000-GASEVM 板、因为我必须评估两个换能器(一个发送器和一个接收器)之间的空气距离。
如果我使用升压板、则只有两个连接、这两个连接都用于传感器(TX1和 TX2)。
如何物理连接接收器?
此外、我必须更改设置模式中的设置?
谢谢!

此致、

路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luigi、

    TX1连接到 RX2、TX2连接到 RX1。 您不需要进行其他连接。 TDC1000-GASEVM 用户指南 www.ti.com/.../sniu026a.pdf 中详细介绍了所有设置信息

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、如果我连接升压板、我没有 RX 连接器 free...can 我将其连接到气垫板的金属导线、该金属导线从板引出至塑料连接器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将传感器连接到 GASEVM 板上的 J1和 J2。 正如我在上一条评论中所说、RX1连接到 TX2、RX2连接到 TX1。 您不需要任何其他连接。



    TDC1000-GASEVM 用户指南中提供了连接信息。 我强烈建议您阅读用户指南、了解有关 TDC1000-GASEVM 的任何设置信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、非常感谢您的帮助!