This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443:TI Resource Explorer 中的 xwr14xx 的先前演示项目

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/663881/ccs-awr1443-previous-demo-project-for-xwr14xx-in-ti-resource-explorer

器件型号:AWR1443
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

因为"TI Resource Explorer"中 AW14xx 的演示项目现在基于 mmWave SDK v.01.01.00.02。  由于某些原因,我们的定制板使用最新映像失败,并成功安装了以前的版本(SDK v.01.00.00.05的项目)。  

我找到了 MMWAVE_SDK v.01.00.05 (packages/ti\demo\xwr14xx 中的目录)中提供的演示项目代码、但它不是 CCS 项目。  

我尝试创建新的 CCS 工程并将这些现有代码添加到其中、但失败了。  (我已添加必要的库和包含头文件)

因此、我想知道是否可以从 "TI Resource Explorer"中导入基于 mmWave SDK v.01.00.00.05的演示项目。

(据我所知,Resource Explorer 中的项目是通过版本控制管理的,我们是否可以通过任何公共链接访问以前的版本?)

或者、任何人告诉我使用 mmwavesdk 目录中的现有演示代码创建新 CCS 项目的步骤。  

 

谢谢!

 

--

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能告诉我们您感兴趣的实验室吗?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    是的、请告诉我们您正在进行的实验。 大多数实验都使用最新的 SDK1.1、但一些实验仍然使用 SDK1.0。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、感谢您的关注。
    我们关注毫米波传感器/工业工具箱 v2.0.0中的毫米波传感器实验室、尤其是毫米波 SDK 演示- 14xx/16xx 实验室。 谢谢!

    --
    LIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Akash、感谢大家的关注。

    我们现在正在开发毫米波传感器(awr1443和 awr1642),现在两个实验都位于 mmWave Sensors / Industrial Toolbox v2.0.0中,并基于 SDK 1.0。 那么、有什么方法可以获得以前的项目呢?


    谢谢!

    --
    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以上快照是毫米波演示项目的最新版本。 是否有任何方法可以访问以前发布的毫米波 SDK 演示源代码?

    谢谢!

    --
    LIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    在 Resource Explorer 的右上角查找 Package Picker (红色方形)。 找到后、为毫米波工业工具箱选择版本1.4.3并下载此软件包。 此特定软件包中的毫米波14xx 演示与 SDK 版本1.0相对应。

    如果您有更多问题、请告诉我!

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Akash、我明白了。

    非常感谢!

    --
    LIN