This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614:隔套材料

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/665617/ldc1614-spacer-material

器件型号:LDC1614

您好!
我的客户正在使用 LDC 进行重量计量。 他希望用中间的间隔材料将线圈粘附到板上。 这种母体应像弹簧一样灵活、快速。 你有什么建议吗?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!

    我不清楚建议的结构-传感器 PCB 是否从底部得到支持、传感器上方是可压缩材料、顶部是金属表面? 如果是这样、我们使用了3M 耳罩式空泡沫、它可以压缩到原始体积的10%以下、然后在没有记忆的情况下反弹。 您可能需要为此应用找到足够密集的版本。

    此致、

    Christo