请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:FDC2214EVM、 FDC2114、 FDC2214、 LDC1314您好!
我需要帮助选择一个集成电路来测量大约 pF 的电容。 我的应用是测量含水管周围环中的电容、平均流量为5m/s。我需要准确地获得电容测量值、以至少2kHz 的采样率确定液体色谱柱的高度。 将使用两个环、因此集成电路必须至少具有2个通道、每个通道的采样率最小为2khz。
最初我购买了 FDC2214EVM、但使用1kHz 的速率时、我没有获得足够的精度、数据令人怀疑、因为在不同的时刻、我获得了一个与空管相关的负电容。
以下是问题的图像。
ATT Charles Haab。