Thread 中讨论的其他器件: AWR1642
您好!
我有一个 IWR1642升压 EVM、我想尝试 生命体征测量演示、但我看到在新的工业工具箱 v2.0.0中、演示用于 xwr1443。
在汽车工具箱 v1.0.0.0中、我找到了 AWR1642的演示、因此我有两个问题:
1) 1)能否 在 IWR1642升压 EVM 上运行 AWR1642的生命体征测量演示?
2) 2)如果上述响应为 true、则存在另一个问题。 我的 EVM 经过返工、将数据 cfg COM 路由到 J6连接器而不是 USB 连接器(从 R128/R129移除0欧姆、并在 R166/R169上焊接0欧姆)。 因此、为了连接到 EVM、我使用 USB 上的数据 COM 和转换为 cfg COM 的3.3V 串行转 USB。
当我在主机上运行 GUI "mmwave_automotive_toolbox_1_0_0\labs\lab0001-driver-vive-signals\complos_host\gui\gui_exe\VitalSignsRadar_demo.exe"时、它将自动检测 COM 端口、并且无法更改其值以匹配串行至 USB 转换器的值。 如何 在 GUI 中更改 COM 端口(单击"设置"菜单、无法选择其他 COM 端口)? 在"mmwave_automotive_toolbox_1_0_0\labs\lab0001-driver-vive-igns\vitalsigns_host\gui\gui_source "中、我看到 GUI 的来源、在 dialogsettings.cpp 中有 COM 配置。 如果我修改此源代码以匹配我的 COM 端口名称、那么我如何重建 GUI? 我没有找到有关如何执行该操作的文档
此致、
卢卡