This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:CFAR_THRESH /毫米波演示混淆

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664615/iwr1443boost-cfar_thresh-mmwave-demo-confusion

器件型号:IWR1443BOOST

大家好、

根据寄存器 CFAR_THRESH、我需要知道哪个值正好用于 CFAR 阈值。

我浏览了 e2e 论坛、文档和代码、但没有找到解决方案-这更令人困惑。

演示可视化工具用户指南中指出、以 dB 为单位的值需要以 Q9格式表示。

我了解给定的公式(Q9转换+ 20log(10)到 log(2),在这里讨论,例如 e2e.ti.com/.../2322209 )。

但我不明白为什么它应该是 Q9。

《HWA 手册》(HWA 2、第14页和第15页)说、CFAR_THRESH 是一个18位寄存器、可解释为14.4 (LIN)或7.11 (LOG)值。

14.4和7.11都不是 Q9格式、对吧? 请明确说明这一点吗?

此外、我对毫米波演示的 DATA_PATH.c 中的第1500行感到困惑:

hwaCommonConfig.cfarConfig.cfarThresholdScale = obj->clipCfg->cfarCfg.thresholdScale;

左侧是 UINT32 (足以存储 CFAR_THRESH 的18位值)、右侧是 uint16。

我想这是因为我们不需要为毫米波演示使用更大的阈值标度、因此我们不必担心 CFAR 阈值的前2位(因此它们是0)。 是这样吗?

最后一件事-只是为了澄清:HWA 可以在日志模式下运行 CFAR。 这意味着、所有值(2D FFT)都是 log2 (abs (x))值、对吧?

非常感谢、非常感谢您在 e2e 为我们提供的所有支持、

安瑞科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 CFAR 相关主题

    e2e.ti.com/.../632673

    e2e.ti.com/.../631790

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    感谢您的回复。

    我已经看过这些线程、并通读了文档和代码(正如我在开场白中提到的)。

    但在 Demo Visualizer 的用户指南中指出、阈值表示为 Q9、  

    但 HWA 的文档中指出、阈值由7.11 (log)表示。

    这些 to 语句不匹配。

    请清除此项。

    谢谢、

    安瑞科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以有人看看这个吗?

    谢谢、

    安瑞科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安瑞科

    Q11格式来自 log2输出。 在 HWA 用户指南中、阈值标度为 Q11、因为它假定是线性输入、后跟 CFAR 之前的 log2。 因此、CFAR 阈值和 CFAR 输入都是 Q11格式。

    但是、在 MMW 演示中、在 CFAR 之前执行对数2和求和步骤(CFAR 块内没有对数2)。
    Log2输出为 Q11
    求和步长:输入标度(srcScale)为2、这意味着向 MSB 添加2个冗余位、向 LSB 填充6个位、然后采用 Q17格式。
    dstScale 设置为8、这意味着到本地存储器的求和阶跃输出将在 LSB 处下降8位、从而提供 Q9格式。

    这是用于 CFAR 的值、因此 CFAR 阈值也需要采用 Q9格式。

    希望您的问题足够清楚。 请告诉我是否需要进一步的支持。

    谢谢、此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michelle 您好!

    非常感谢!
    这是非常清楚的,我明白了。

    谢谢、
    安瑞科