This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP116:NIST 可追溯性

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664628/tmp116-nist-traceability

器件型号:TMP116

只要平均值数量为8或更大、包含单次触发模式的任何 ODR 是否可追溯到 NIST? 此外、如何获取 NIST 证书? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ADTK:

    让我检查一下这个、我会返回给您。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ADTK:

    我转到 NIST 证书。 我将通过朋友请求向您发送电子版。 请接受我的朋友的请求、然后我将向您发送文件。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Aaron! 我已发送朋友请求。 我将等待您回复哪些配置符合 NIST 可追溯性要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、您好!
    我尚未收到可追溯性所适用设置的证书或答案。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ADTK:

    很抱歉耽误你的时间。 我刚刚通过私人聊天向您发送了该文件。

    如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Aaron