This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP421-Q1:远程温度错误

Guru**** 2608745 points
Other Parts Discussed in Thread: DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/665537/tmp421-q1-remote-temperature-error

器件型号:TMP421-Q1
Thread 中讨论的其他器件:DXP

我正在从外部2N3906晶体管读取 xC0 00。  如数据表第1页所示进行连接、发射器在远程位置接地。   内部读数似乎正确、ID 正确等  我已经查看了示波器、并看到在报告负温度的情况下 I2C 总线正常运行。   我看到另一篇类似文章、但似乎已离线解决。

我们将感谢您的帮助-在我的板上完成工作的最后一件事。

我正在从端口1读取16位数据、以便一次性获取上下数据。   它似乎在端口0的本地温度上工作。

请注意、如果未连接3906、我将获得恒定的20C 读数。   连接后、-64C 读数-在我的实验中、应与本地温度类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    对于2N3906等 PNP、发射器应连接到 DXP。

    谢谢、