This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:AWR1642BOOST &放大器;TIDEP-0092

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0092, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/665530/awr1642boost-awr1642boost-tidep-0092

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0092

您好!

我们希望构建自己的短距离雷达。 您能 不能告诉 我下面哪一个更有帮助? 为什么?

AWR1642BOOST  和 TIDEP-0092

这是非常多的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TIDEP-0092包含使用 AWR1642BOOST EVM 的 SRR 软件。 因此、您将需要这两者

    谢谢你
    Cesar