This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我可以为 AWR1443芯片构建级联系统吗?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/662433/can-i-do-cascading-system-for-awr1443-chips

主题中讨论的其他器件:AWR1443AWR1243

尊敬的 TI:

我可以使用 AWR1443开发级联系统吗?

AWR1443芯片是否具有此功能?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请提供有关级联架构的更多详细信息吗?

    您是否计划在 AWR14xx 芯片内处理 IF 信号?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 AWR1443在内部具有 FFT 功能、因此我想在 AWR14xx 芯片内部处理 IF 信号。

    我想将两个 AWR14xx 芯片级联到主从模式、就像 AWR1243一样。 我需要主 AWR14xx 将 LO 输出到从 AWR14xx。 有可能吗?


    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    ARW1443旨在用作单芯片雷达传感器、在该器件中无法实现级联。

    此致、
    Vivek