This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:PGA460通信

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/665263/pga460-q1-pga460-communication

器件型号:PGA460-Q1
Thread 中讨论的其他器件:PGA460

我使用 UART 与 PGA460进行通信、使用 Arduino、我希望超声波测量结果传输到另一个微控制器。 那么、我可以在 PGA460中同时使用 UART 和双线通信吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chehthan、

    如果我错了、请纠正我的问题、但我对硬件配置的理解是 Arduino 的 UART 和 TWI-I2C 端口共享相同的引脚、您正在问 TW-I2CI 通信是否会影响 PGA460或干扰 PGA460。 如果我的理解是正确的、那么您可以使用此实现、因为 PGA460将始终忽略 TWI-I2C 读取/写入命令、并且仅响应以 PGA460兼容格式封装的 UART 命令。

    我假设您对 PGA460和外部 MCU 使用相同的 Arduino 引脚、并且在 UART 和 TWI-TCI 之间切换引脚配置、以便在 PGA460和附加微控制器之间切换。 只要所有器件的逻辑电平相同(3.3或5V)、这将起作用。

    您甚至可以让多个 UART 器件与多个 PGA460器件共享 Arduino 提供的同一 UART 总线;PGA460仅确认和响应 PGA460特定命令。