This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AWR1642:毫米波演示中可以声明多少 CAN-FD?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/662919/rtos-awr1642-how-much-can-fd-can-be-declaration-in-mmwave-demo

器件型号:AWR1642

工具/软件:TI-RTOS

我尝试为 Tx 添加16个 CANFD_createMsgObject。

 for (i = 0;i < 16;i++)
 {
  txMsgObjectParams.msgIdentifier = 0xC1+I;
  txMsgObjHandle[i]= CANFD_createMsgObject (canHandle、&txMsgObjectParams、&errCode);
 }

当我 为 Tx 声明超过15个 CANFD_createMsgObject 时、 awr1642 崩溃。

 msgIdentifier 是否溢出?

或者 它可以声明太多 CANFD_createMsgObject?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    什么是错误消息?

    这有助于识别崩溃的来源。

    通常、这是因为错过了某些处理截止日期。

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    这是 AWR1642崩溃的错误代码。

    谢谢

    Juiyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    出现该错误是因为错过了截止日期。 这可能是由于没有足够的时间创建16个 CANFD MsgObjects 而导致的