This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-DEVPACK:可以安装 DevPack 驱动程序#39;t

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/665092/mmwave-devpack-devpack-driver-can-t-be-installed

器件型号:MMWAVE-DEVPACK

您好!

我有两台 PC、都安装了 Windows 10 Enterprise x64。

可以正确安装 AR-DevPack_EVM-012驱动器。

另一个不能。 如下所示。

我通过尝试 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_02\tools\FTDI 和 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_02\tools\FTDI 和 C:\ti\mmwave_DFP_00_09_01_06\rf_eval\FTDI 和 C:\ti_00_04\mmwave_07_eval\ti_07_dfp_eval 更新驱动器。

全部失败。

请帮助您检查它。

一些其他快照...

此致、

Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    您使用的 Win10版本是什么?  

    您可以在“开始”->“设置”->“系统”->“关于”中找到它。

    此外,您可以在安装驱动程序时尝试禁用 Win10中的数字签名。

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢! 在 Windows 10中禁用数字签名后、它现在就可以工作了!

    此致、
    Feng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Feng:

    您能告诉我您在这两台计算机上使用的 Win10的哪个版本吗?
    谢谢。

    此致、
    Wesley
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是我的这两台 PC 的信息。

    如果我没有禁用数字签名、则顶部有问题。

    底部没有问题。 但这不是新安装的 Windows 10。 也许有人在我使用数字签名之前已经禁用了数字签名。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    此驱动程序问题将在即将更新时修复。  

    您能否帮助提供 win10版本的详细信息?

    您可以在 win start->setting->system->About 中找到它。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是版本信息

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Feng:

    感谢你的帮助。

    此致、
    Wesley