This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AWR1642BOOST:时钟超时单元

Guru**** 2606525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/662293/rtos-awr1642boost-clock-timeout-unit

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:TI-RTOS

您好,

  以下 标记值?的单位是多少

代码如下:

int main()
{  

Clock_Params ClkParams;

Clock_Params_init (ClkParams);
ClkParams.period = 2000;
ClkParams.startFlag = true;
Clock_create (ClkMain、5000、ClkParams、NULL);

BIOS_start();

返回(0);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于这些是通用的 TI RTOS 问题、请参阅 TI RTOS 用户指南。
    另请在 e2e 社区中搜索与 TI RTOS 时钟相关的示例。

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到了 TI RTOS 用户指南,但我不是 sure.because 我认为我的实验结果不正确,您能直接回答吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "ClkParams.period = 2000;"表示时钟将在2000个时钟节拍后超时

    clock_tickPeriod 可在.cfg 中进行静态设置或在运行时进行动态设置、如下所示

    e2e.ti.com/.../119836


    谢谢
    Cesar