This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:SensorStop 行为

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664282/awr1642-sensorstop-behavior

器件型号:AWR1642

大家好、我相信我还没有看到过类似的问题。 我想知道 SensorStop() API 调用的粒度是多少。 即它是否会在帧/线性调频脉冲/采样边界停止传感器。 是否可以恢复不完整的数据? 谢谢。

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看 AWR1xx_Radar_Interface_Control.pdf、rlSensorStop API。

    描述提到它停止帧的传输。

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、我在 IC 文档中看到了这条评论、但对我来说、这并不表示是否允许当前帧在停止前完全完成。 您能否确认这种情况、并且在收到命令后不会在帧中停止? 谢谢。

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    即使在帧的任何时间接收到 rlSensorStop、RadarSS 也会在帧持续时间/帧边界的末尾停止帧。

    也就是说、如果在一个帧持续期间到达 RadarSS 的 rlSensorStop API、则允许当前帧完全完成、然后在此帧结束时、RadarSS 将停止线性调频脉冲。


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jitendra!