请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 您好!
我正在使用 MIPI CSI2将 AWR1243数据输出与另一个接收器芯片连接起来。 我使用五个差分信号:四个数据通道+时钟通道。 我需要将所有五个通道置于 CSI2低功耗状态(LPS)、即将所有十个物理信号置于高电平。 当 AWR1243空闲时(不生成线性调频脉冲/帧)、四个数据通道确实会移动到 LPS。 但是、时钟通道不会移动到 LPS。 实际上、它会像在 HS 状态下一样继续振荡。
我的问题:如何将时钟通道移动到 LPS (高电平信号)?
谢谢。