This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:如何在框架配置中启用 SYNC_IN 并使用硬件触发器选项?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, IWR1642, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664923/iwr1642boost-how-to-enable-sync_in-and-use-hardware-trigger-option-in-framecfg

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642AWR1642

我也希望使用 SYNC_IN 触发 IWR1642BOOST 帧。

已查看并遵循说明项目

"IWR1642:SDK1.1、如何使用框架配置中的硬件触发选项?"

"IWR1642:IWR1642中是否可以使用 SYNC_IN 和硬件触发器?"

"IWR1642:IWR1642中是否可以使用 SYNC_IN 和硬件触发器?"

("AWR1642:AWR1642 SYNCIN 的用途和功能")

("IWR1642:通过外部触发信号开始检测")

不工作。

开箱即用、我发现 R165上的电阻为0.2欧姆( 检查了两个 IWR1642BOOST 板)、
因此、我认为 SYNC_IN (HW 触发器)已在电路板中启用。 对吧?

电路板为"Rev A"系列。   SDK 1.1。 使用 MMW 演示图像进行测试。 使用毫米波演示可视化工具进行操作。 测试标准:外部射频功率测量器件在近场检测到的线性调频脉冲和帧模式。


如上所示调整了矩形波形
1 mus < PW:4ms <帧活动时间(在我的情况下为9.5ms)
SYNC_IN 重复时间1/50Hz = 20ms
即小于帧持续时间帧配置0 1 64 0 25.0 2 0

我的测试
帧配置0 1 64 0 25.0 1 0运行正常线性调频脉冲和在近场检测到的帧、因为射频功率正常)
while
frameCfg 0 1 64 0 25.0 2 0加载并启动正常,然后传输第一帧的少量射频不规则线性调频脉冲,
但此时系统挂起。

我使用 毫米波演示可视化工具操作 IWR1642BOOST (具有 MMWAVE-DEVPACK、无 TWM)、
SDK 1.1 (修订版 A 升压板)

异常、特性:

2) 2)部分复制了 J6连接器(IWR1643升压用户指南的表2):
2A)观察到3.3V、观察不到5V (输入?)
2B) GND 位于
2C) PGOOD 位于上(3.3V)
2D) ANAi 信号... 一些电压上升到3.3V、SCL、SDA 上升到3.3V
2E)在 SYNC_OUT、PMIC CLK OUT 上没有任何内容

3) 3)当由 SW 触发时、第一对帧的线性调频脉冲模式不规则(... 25.0 1 0)

主要:
如何确认在我的板上启用了 SYNC_IN (HW 触发器)?

(二次侧...
如何启动线性调频脉冲模式清理、是否采用任何触发方法?)

IWR 用户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为查看与 SYNC_IN 相关的其他一些线程会有所帮助。

    请在此论坛中搜索"SYNC_IN"、您应该能够找到有用的信息

    谢谢你
    Cesar