This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:仅捕获演示中文

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664141/awr1642boost-capture-demo-only-chinese-language

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

大家好、

我不熟悉毫米波雷达的主题。 我尝试在 AWR1642上设置演示程序。 演示可视化工具可以正常工作、而且用于捕获演示的闪存也可以正常工作、但当我启动配置捕获演示的提示时、它仅使用中文。 SDK 文件夹中的其他所有内容都是英语。 从何处获取英文版的 Capture 演示?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否可以提供提示的快照? 这是否可能与您的 PC 相关?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、
    我还考虑了终端。 您可能更了解终端设置? 波特率? 数据位? 奇偶校验?
    谢谢你
    Jan Luca
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    确保波特率设置为115200。 将其他设置保留为 Tera Term 的默认值。 (8个数据位、无奇偶校验位、1个停止位。)

    此致、
    Justin