This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:如何将其与两个传感器配合使用

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664951/tdc1000-tdc7200evm-how-to-use-it-with-two-transducers

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

我对如何使用 TDC1000-TDC7200 EVM 有要求。

此 EVM 可用于连接两个换能器、但 EVM 用户指南(SNIU021A)仅列出了使用一个换能器的操作方法、并且未介绍如何使用两个换能器。

您能告诉我如何将此 EVM 与两个换能器结合使用吗?
如果 有任何文档显示它、 您可以向我展示它吗?
 
此致、
H.Someno

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第二个换能器需要连接到 TX2/RX1、如下所示:

    您可以使用 CONFIG2寄存器中的 CH_SEL 功能在 GUI 中的通道之间手动切换、也可以将测量模式设置为模式1以实现"间距和捕捉"(一个传感器传输、另一个传感器接收)、 或者模式2、它具有相同的功能、但会立即切换通道并在反向进行另一次测量。  

    有关模式设置的更多信息、请参阅常见问题解答:  

    此致、