This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:在 Radar Studio 中帮助测试图形发生器

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664297/awr1243-help-with-test-pattern-generator-in-radar-studio

器件型号:AWR1243
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

大家好、我在将 Radar Studio 中 DataConfig 选项卡的新测试图形发生器部分与 AWR1243一起使用时、未成功生成任何自定义数据。 当我使用 AWR1642时、它可以为我提供帮助。 其他人是否经历过相同的行为? 是否有人可以与我共享适用于 AWR1243和 LVDS 的 LUA 脚本? 我正在使用最新的 DFP v1.0.0并使用 TSW1400验证输出。 提前感谢。

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题提交给我们的 Radar Studio 团队

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Cesar。 我期待听到他们的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、我发现如果测试图形配置中每个 I/Q 值的增量值都为零、TSW1400将不会触发和捕获来自 AWR12的数据。 我认为 AWR16也是如此,但我必须从一开始就这样做,因此它起作用。 您可以关闭此主题。

    Bill