This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:IF 频率与 NF 和 Rx 增益的关系

Guru**** 2605955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/662798/awr1243-if-frequency-versus-nf-and-rx-gain

器件型号:AWR1243

大家好、  

在我之前的问题之后、我了解 Rx 增益和 NF SPI 报告中的 RF1、RF2和 RF3对应于调制的开始、中间和结束射频频率。 由于 Rx 增益和 NF 也是 IF 频率的函数,因此报告的 NF 和 Rx 增益值与 IF 频率对应的是什么? 是报告为1MHz IF 频率的值、还是表示整个 IF 频带的平均值。  

谢谢、  

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将这个具体问题交给了我们的专家

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cesar:

    此问题是否有更新?

    谢谢、

    RJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    对延误表示歉意。 如果是 NF、则噪声作为整个 IF 带宽的平均值进行测量。 对于 RX 增益、这是在4Mhz IF 频率下测量的。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek:

    没问题。 感谢你的答复。 了解这一点非常有帮助。  

    此致、

    RJ