This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:需要 Windows 7 USB 驱动程序

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664631/iwr1642boost-need-windows-7-usb-drivers

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我的 Windows 7计算机无法自动找到与 CMIS-DAP 嵌入的 USB 设备"XDS110 (02.03.00.07)"的驱动程序。   可以下载吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 MMWAVE_SDK_USER_guid 第11页中看到(在"首次设置"下)"...TI 云代理应用程序。 此步骤还将安装 UART 端口检测所需的正确 XDS110驱动程序。" 由于某种原因、我的 Windows 7计算机上没有发生这种情况。 :(
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装 Uniflash 后问题得到解决。 很抱歉听到噪音! 但是、如果 Chrome 网络工具无法正确安装 USB 驱动程序、我建议修改开箱即用演示、以建议安装 Uniflash。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、William、

    我很高兴您的问题得到了解决、如果您有更多问题、请随时打开新话题!


    谢谢、
    Akash