主题中讨论的其他器件:IWR1443、 UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我是 Davide、我想运行毫米波 SDK 演示以了解 EVM 的工作原理。
一切看起来都可以、但最后、当我使用毫米波演示可视化工具将配置发送到传感器时、CCS 的控制台中会出现以下错误:
_________________________________
CS_DAP_0:错误:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包7.0.100.1)
CS_DAP_0:错误:(错误-122 @ 0x0)在函数中检测到错误的参数值。 SMG_CALL ()中的`SC_args'可能存在问题。 (仿真包7.0.100.1)
CS_DAP_0:20次尝试后无法确定目标状态
CS_DAP_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
Cortex_R4_0:错误:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包7.0.100.1)
Cortex_R4_0:错误:(错误-122 @ 0x0)在一个函数内检测到一个错误的参数值。 SMG_CALL ()中的`SC_args'可能存在问题。 (仿真包7.0.100.1)
Cortex_R4_0:20次尝试后无法确定目标状态
Cortex_R4_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
_________________________________
XDS 仿真包版本。 7.0.100.1已正确安装在 C:\ti\ccsv7文件夹中。
提前感谢您的帮助。
Davide