This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:触发器更新频率

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/663865/tdc1000-tdc7200evm-trigger-update-frequency

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!
我最近下载了 TDC1000-TDC7200软件、我需要有关其功能的一些信息。
在 Setup (设置)页面中有触发器更新 FREQ。这意味着什么?
我想这是发出脉冲的频率...答案是、我是否可以发送一次脉冲并查看距离值?
如果我转到液箱液位、则有一个绿色按钮、如果我按下它、器件如何工作? 电路板将发送具有触发器更新频率的脉冲? 或者它只发送一个脉冲、以便仅为我提供一个距离值?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luigi、

    当在 GUI 上以连续触发模式运行时、使用触发器更新频率控制可以设置新测量之间的时间。 这可以通过在 TDC1000页面中选择连续触发器切换来完成、也可以通过单击图形页面中的开始图形来完成。

    如果只想发送单个脉冲、可以在 CONFIG1中的 TDC7200页面上设置 START 位。 另一种方法是使用 TOF_Oe_Shot 页面。 如果 TDC7200已针对计时进行设置、请单击 TDC7200 TOF_Oe_SHOT 按钮、如果 MSP430已针对计时进行设置、请单击 MSP430 TOF_Oe_SHOT 按钮。 将显示 TDC7200或 MSP430的寄存器值、但这不会更新图形或箱液位页面。 更新这些显示的唯一方法是使用开始图形按钮、该按钮将持续运行。

    储罐液位页面上的绿色"储罐就绪"显示不是按钮。 单击它将不会执行任何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、感谢您的帮助。
    电路板是否有任何技术指南? 我只找到了用户指南、但它并未介绍 GUI 的所有设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅涵盖许多常见设置的常见问题解答。  e2e.ti.com/.../3611.everything-you-need-to-know-for-ultrasonic-tof-liquid-coupled-collateral-tools-designs-faq

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!