This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:将 Allegro 返修文件导入 Altium Designer

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664501/awr1243boost-importing-the-allegro-brd-files-into-altium-designer

器件型号:AWR1243BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642BOOST

幸运的是、您(TI)披露了返修 Allegro 文件。 但是、遗憾的是、我更多的是 Altium 用户、遗憾的是没有安装 Allegro 环境。 另一方面、幸运的是、Altium 有一个导入器、理论上导入 Allegro 设计文件。 但是,遗憾的是,要执行此操作,需要获取 ASCII Allegro 设计文件,但不幸的是,这些文件不可下载。 幸运的是、这些产品很容易从 Allegro 设计套件中导出。 方法如下 :http://www.altium.com/documentation/18.0/display/ADES/((Allegro+Import))_AD#!ascii_extracted 

我想知道您(TI)或您(E2E 慷慨用户)是否可以提供帮助和帮助。

我承诺不要告诉 Cadance 你做了什么。 )

谢谢。

Eugenie

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    现在、我们仅提供 AWR1642BOOST 产品文件夹中提供的文件。

    让我们与我们的硬件设计团队核实一下计划是什么。

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eugenie、

    我们正在将设计移植到 Altium、但到目前为止、我们只能提供 TI.com 上提供的文件。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就像走进器件一样简单、让这些 ASCII 格式脱离节奏、希望他们这样做、因为这可以节省我们所有 Altium 用户的时间。 希望我不是孤单的 Altium 极客。