This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614:器件间干扰

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664439/ldc1614-device-to-device-interference

器件型号:LDC1614

你(们)好

我们的客户将使用两个 LDC1614进行感应传感。 (5个电感器)

他们担心干扰。  

因为在之前使用 LDC1000进行测量时、它们在通道间存在干扰。 (当时、他们使用光电继电器进行切换。)

对于 LDC1614、LDC1614内部有一个 MUX 来切换通道。 但是、对于两个 LDC1614、它们关心器件间的干扰。

您能给我们提供任何建议、帮助我们降低器件间干扰的影响

另一方面、对于内部多路复用器、是否有关于通道间干扰的任何问题?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LDC1614的通道是时域多路复用器、因此没有两个通道会同时振荡。 未激活的通道在有源通道振荡时保持接地、因此不会产生干扰。 如果使用第二个 LDC1614、则器件之间相邻的线圈应间隔超过线圈直径的50%。 此外、将器件间振荡的标称频率更改为>10%将进一步减少任何潜在干扰。 有关在系统级防止线圈干扰或 EMI 辐射的其他提示、请参阅以下应用手册: www.ti.com/.../SNOA962

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    感谢您提供信息。
    这是非常有用的建议。 我将与客户讨论上述信息。

    此致、
    本志本