This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT84:安全标准

Guru**** 2555320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664382/lmt84-safety-standard

器件型号:LMT84

你(们)好

我很抱歉这个简单的问题。

我看到一些器件在数据表中显示了安全相关认证,例如 UL 或 IEC。

此外、我知道该器件的数据表中没有任何认证。 但是,此器件支持 UL 或 IEC 吗?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji、

    此器件未经 UL 认证。  您正在查看什么应用?

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文、

    感谢您的快速回复。
    应用是太阳能应用或一些相关应用。

    此致、
    本志本