请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 大家好、TI 人、
我想知道您是否打算发布任何应用手册、参考设计或关于在 xWR1xxx 器件中使用喇叭天线或电介质透镜的任何内容。
作为实习的一部分、我希望使用 IWR1443在大型容器中进行液位感应、这很可能会引入一些不必要的反射。
在我看来、尤其是喇叭天线需要一些复杂的射频元件、例如波导、还是可以将喇叭安装在 IWR1443BOOST 天线之上?
在最近的液位变送器实验室中、我注意到提到了透镜。 我不能完全确定(电介质)透镜和喇叭天线之间的实际差异。
喇叭天线不仅会限制传输角度、还会限制接收角度。 而镜头只会限制传输角度并拾取任何返回信号?
感谢您的观看!
此致、
库斯