This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:4K 演示如何生成距离剖面结构?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664437/iwr1443-how-4k-demo-generates-range-profile-structure

器件型号:IWR1443

您好!

实验室中有4K FFT 拼接算法演示。

1_ 4K ADC 样本是否来自单个线性调频脉冲?

2_有多少4K ADC 样本或4K FFT 用于生成 <的距离系统配置结构 >?

此致、
Gennadii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gennadii、

    4K 是一个线性调频脉冲的样本大小、可从 profile_4K.txt profileCfg 参数中找到。

    距离剖面显示多普勒箱0中的数据。 根据 profile_4k.txt、一帧中的8个线性调频脉冲以1D FFT 处理。 1D FFT 输出将以2D FFT 相加、并显示在多普勒箱0中。 请注意、2D 多普勒 FFT 在4K 拼接的速度方面不起作用、但 bin 0数据(仅限静止物体)有效。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    谢谢、此致、
    Michelle