This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 非易碎的压电元件?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/663630/non-fragile-piezo-elements

主题中讨论的其他器件:TDC1000

尊敬的 Sirs

我想测量金属厚度、20-50mm、超声波感应可轻松实现这一目标。

然而,我已经了解到,压电元件是脆弱的,不能承受高的 G 力。

在我的应用中、传感器将固定在金属上、金属会暴露在粗糙处理、刮擦等环境中

是否有任何压电元件可以处理高 G 力?

谢谢

/Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    在这些类型的条件下、我不太熟悉压电传感器的属性。 如果换能器固定在金属上、不存在硬、脆性连接、则施加到金属上的冲击力不应损坏换能器。 我关心的两个主要问题是温度和噪声。 如果金属被刮擦、可能会变得很热。 务必检查陶瓷换能器的 Curie 温度、以确保其不会因暴露于应用中的温度而损失其压电特性。 最后、如果需要在金属被刮擦或与之交互时进行测量、则很可能会产生会影响测量的非常嘈杂的接收信号。 只能在金属静止时进行测量。

    有关更完整的信息、我建议联系一些换能器制造商、因为他们将更好地了解材料的属性。 本文档中包含一些推荐的换能器: www.ti.com/.../snaa266a.pdf

    我们在 TI 工作过的其他知名制造商包括 CeramTec 和 Murata。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott
    感谢您的回复。
    这听起来很有希望、其供应商列表中的应用手册是黄金级的。 我将联系其中一些人讨论我的项目。
    温度不是问题、可以在一切都处于静止状态时进行测量。
    我有两个后续问题:
    -您写了“如果传感器固定在金属上,不存在硬、脆的连接……”。 但是如果我在应用手册中使用 Cyanoacryate 胶合换能器,这不是硬连接吗?
    -超声波(1 - 4MHz)在金属中传播的速度比在液体中传播的快得多。 您是否认为可以使用 TDC1000 (20mm 的金属厚度)。
    此致
    /Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    连接需要一定的刚性才能正确传输声音、但不会因为振动而被剪掉。 常规超级胶水可能会很好、但应用手册中使用的胶水是填隙较多的 CYA 胶水之一、且有点软。

    在金属中读取如此短的距离将是一项挑战、但这应该是可能的。 例如、如果在 TDC1000中使用短程 ToF 模式、同时以1MHz 的频率传输单个脉冲、即使存在振铃、也只需不到5us。 钢质(声速5920m/s)、足以让声音传播29mm。 由于往返为40mm、因此传感器应在回波返回时准备好接收。

    请通读 TDC 常见问题解答、了解有关 TDC1000是否适合您的更多信息: e2e.ti.com/.../3611.everything-you-need-to-know-for-ultrasonic-tof-liquid-coupled-collateral-tools-designs-faq

    此致、