This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:生命体征测量

Guru**** 2592080 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608464/iwr1642boost-vital-signs-measurement

器件型号:IWR1642BOOST

各位专家:

我们是否有计划 使用 IWR1642BOOST 进行生命体征测量?

非常感谢您的关注。

此致、
Hitoshi  

[未锁定1/19/18]>LE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitoshi、

    您的问题正在调查中、我们将在对此问题有答复后立即作出答复。

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、
    感谢您的回答。
    我想有一个好消息。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Hitoshi Sugawara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未锁定1/19/18>[LE]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitoshi、

    我们在工业工具箱中作为实验室发布了生命体征演示。 可在此处找到该实验:

    dev.ti.com/.../

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Kyle