This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:无法使用 UNIFLASH 将.bin 文件刷写到 IWR1642BOOST EVM。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610247/iwr1642boost-unable-to-flash-the-bin-file-to-iwr1642boost-evm-using-uniflash

主题中讨论的其他器件:IWR1642BOOSTIWR1642

您好!

我正在尝试 使用 Uniflash 将演示映像刷写到 IWR1642BOOST EVM中。

 但它不会闪烁图像。 我按照用户指南执行了步骤,但仍然 显示错误,如所附的屏幕截图所示。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 IWR 器件上刷写映像时、必须确保在 SOP2上有跳线。 我建议关闭器件电源、将跳线放置在 SOP2上、然后再次为器件加电。 然后、您应该能够正确刷写映像。 对于 IWR1642、您只需发送屏幕截图中所示的 MMW_DEMO 图像。

    此外、确保已在左侧的"Settings & Utilities"部分正确配置 COM 端口。 打开设备管理器、找到描述中提到 UART 的 XDS110端口。

    如果您有任何其他问题或加载映像时仍遇到问题、请告知我们。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想看看您是否能够成功刷写映像。 请回答这些步骤是否有助于解决问题。 如果没有、我们可以继续调试该问题。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于此帖子的原始作者没有回复、关闭此 TT。

    如果需要更多支持、请创建一个新的支持。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、我已经解决了这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。按照您的指南操作,我已经解决了问题。

    此致、
    Noven