This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114:在单个微控制器的 I2C 上使用多个 FDC22114

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214, LDC1314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/664062/fdc2114-use-of-multiple-fdc22114-on-the-single-i2c-of-microcontroller

器件型号:FDC2114
主题中讨论的其他器件:FDC2214LDC1314

你好!

在以下配置中、可以在微控制器的单个 I2C 上使用多个 FDC22114进行50次电容式触控、

1:1通道和触控按键配置、其中一个通道表示一个按键、在本例中、FDC22114具有四个触控通道、因此我们可以在1:1提议中最多具有四个按键  

2.在矩阵触摸通道配置中、我们假设8x8矩阵在每侧行和每列上只需要两个 FDC2214数字、因此64个键总共需要4个 FDC2214。   

注意:(由于每个 FDC2214只有两个硬件地址、即0X2A 和0X2B、我认为我们无法通过将地址引脚 IO 高电平/低电平切换为多路复用格式的地址来动态更改它们)

请提供建议!  

谢谢、此致、

VK  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、
    我们建议使用 I2C 多路复用器与不同的 FDC 器件进行通信。 我们在动态更改 I2C 地址引脚之前已经进行了测试、似乎可以正常工作、但数据表中未对此进行记录、因此不能保证这一特性。

    对于矩阵问题、我们过去使用单个 LDC1314并在4x4矩阵中对其输入进行多路复用、以实现16个按钮。 您可以查看包含详细信息 的参考设计:www.ti.com/.../TIDA-00509

    此致、
    Luke